확대/축소된 레이아웃 구성

확대/축소된 레이아웃을 구성하려면 확대/축소된 레이아웃 개체와 하위 개체를 추가한 다음 확대/축소된 레이아웃의 속성을 변경합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 확대/축소된 레이아웃 개체를 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    컨테이너
    확대/축소된 레이아웃
    을 선택합니다.
    예를 들어
    MainWindow (type)
    아래에 확대/축소된 레이아웃을 추가합니다.
  2. (선택 사항) 확대/축소된 레이아웃 위로 마우스를 가져가서
    Edit
    을 선택한 다음 개체의 사용자 지정 이름을 입력합니다.
  3. 하위 그래픽 개체를 확대/축소된 레이아웃 아래로 추가하거나 이동합니다.
    그래픽 개체를 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 노드 이동 항목을 참조하십시오.
    예를 들어, 그리드 레이아웃 아래에 버튼을 추가하여 버튼 그리드를 만들 수 있습니다. 버튼 항목을 참조하십시오.
  4. 프로젝트 보기
    에서 확대/축소된 레이아웃 개체를 두 번 클릭하고
    속성
    에서 다음을 완료합니다.
    • 채우기 모드
      . 확대/축소된 레이아웃 개체의 크기를 조정할 때 하위 개체의 원래 종횡비를 유지하려면
      맞춤
      을 선택합니다. 확대/축소된 레이아웃 개체의 크기를 조정할 때 하위 개체의 원래 종횡비를 무시하려면
      연장
      을 선택합니다.
    • 글꼴 배율
      . 확대/축소된 레이아웃 컨테이너의 크기를 조정할 때 하위 개체의 글꼴 크기를 조정합니다.
    • 가로 맞춤
      .
      연장
      으로 설정하면 상위 컨테이너의 크기가 조정될 때 확대/축소된 레이아웃의 크기가 가로로 조정됩니다.
    • 세로 맞춤
      .
      연장
      으로 설정하면 상위 컨테이너의 크기가 조정될 때 확대/축소된 레이아웃 개체의 크기가 세로로 조정됩니다.
    • 원래 너비
      원래 높이
      . 확대/축소된 레이아웃 개체의 시작 크기를 결정합니다.
      중요:
      원래 너비
      원래 높이
      속성은
      프로젝트 보기
      에서 확대/축소된 레이아웃 개체를 두 번 클릭하는 경우에만 볼 수 있습니다.
      팁: 편집기에서 확대/축소된 레이아웃 컨테이너의 크기를 조정하여
      원래 너비
      원래 높이
      를 조정할 수도 있습니다.
    • (선택 사항)
      왼쪽 여백
      ,
      상단 여백
      ,
      오른쪽 여백
      ,
      하단 여백
      . 확대/축소된 레이아웃 개체의 여백을 설정합니다.
확대/축소된 레이아웃 구현의 예는 다음 항목을 참조하십시오. 확대/축소된 레이아웃
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal