순간 버튼 구성
- 프로젝트 보기에서 버튼을 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.예를 들어MainWindow (type)아래에 버튼을 추가합니다.
- (선택 사항)프로젝트 보기에서 버튼 위로 마우스를 가져가고을 선택한 다음 버튼의 새 이름을 입력합니다.
- (선택 사항)속성에서 버튼의 모양과 느낌을 조정합니다.
- 모양. 버튼 표시 여부, 상태, 불투명도, 회전, 배경색 및 스타일을 조정합니다.
- 크기 및 레이아웃. 프로젝트에서 버튼 크기와 위치를 조정합니다.
- 텍스트 및 글꼴. 버튼에 표시할 텍스트를 입력하고 텍스트 스타일을 조정합니다.
- 이미지. 버튼 안에 아이콘을 포함하고 버튼 텍스트를 기준으로 아이콘을 배치할 위치를 결정합니다.팁:찾아보기를 선택한 다음를 선택하여 프로젝트에 이미지를 추가하거나 프로젝트에서 기존 이미지를 선택합니다.파일 가져오기이미지 위치를 설정하여 버튼 텍스트를 기준으로 이미지를 정렬합니다.
- 이벤트에서 특정 이벤트와 실행할 메서드 간에 동적 링크를 만듭니다.사용 가능한 이벤트에 대한 자세한 내용은 순간 버튼 항목을 참조하십시오.
momentary
momentary button
의견을 작성 부탁드립니다.