그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면
사용자가 런타임 시 개체를 끌 수 있도록 컨테이너 또는 그리기 개체를 이동 가능하게 만듭니다.
팁:
이동 가능한 대화 상자 및 기타 부동 인터페이스 요소를 만들 수 있습니다.
- 프로젝트 보기에서 개체를 선택합니다.
- 속성에서이동 대상을 설정합니다.
- 없음. 런타임 시 개체를 끌어올 때 개체가 이동하지 않습니다.
- 셀프. 런타임 시 개체를 끌어올 때 개체가 이동합니다.
- . 상위 및 하위 개체는 런타임 시 이동 가능한 개체를 끌어올 때 이동합니다.<AncestorObject>
예제
다음과 같은 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.
- 파란색 직사각형 개체는 주황색 직사각형 객체의 하위 항목입니다.
- 파란색 직사각형의이동 대상이 주황색 직사각형으로 설정되어 있습니다.
- 런타임 시 파란색 직사각형을 끌어오면 파란색 직사각형과 주황색 직사각형이 모두 이동합니다.

move
의견을 작성 부탁드립니다.