개체 이동
편집기에서 개체를 이동하여 런타임 시 표시되는 개체의 위치를 지정합니다. 컨테이너의 모든 개체는 컨테이너와 함께 이동합니다.
- 개체를 이동하려면
- 편집기에서 개체를 선택하여 끌어옵니다.
- 프로젝트 보기에서 개체를 선택한 다음속성에서 다음을 변경합니다.
- 가로 맞춤. 개체와 X축 사이의 공간 값을 입력합니다.
- 세로 맞춤.개체와 Y축 사이의 공간 값을 입력합니다.
팁:프로젝트 보기의 개체 위치에 따라 동일한 컨테이너에 있는 다른 개체와 비교하여 Z축의 개체 순서가 결정됩니다. 트리에서 아래쪽에 있는 개체는 Z축에서 위쪽 순서로 나타납니다.
move
alignment
의견을 작성 부탁드립니다.