개체 도킹
개체를 도킹하여 컨테이너에 개체를 고정합니다.
여백을 유지하면서 컨테이너의 어느 한 쪽에 개체를 도킹하거나, 여백을 다시 설정하는 동안 가운데에 도킹하거나, 컨테이너를 가로질러 개체를 연장합니다.
- 프로젝트 보기에서 컨테이너를 두 번 클릭하거나이미지를 선택합니다.편집기에서 별도의 탭이 열립니다.
- 편집기에서 도킹할 개체를 선택합니다.팁: 여러 개체를 선택하려면Ctrl키를 누른 상태에서 여러 개체를 선택합니다.
- 편집기 도구 모음에서 개체를 도킹할 버튼을 선택합니다.
- 왼쪽 도킹. 여백을 유지하면서 선택한 개체를 왼쪽에 고정합니다.
- 오른쪽 도킹. 여백을 유지하면서 선택한 개체를 오른쪽에 고정합니다.
- 상단 도킹. 여백을 유지하면서 선택한 개체를 상단에 고정합니다.
- 하단 도킹. 여백을 유지하면서 선택한 개체를 하단에 고정합니다.
- 가운데 도킹. 선택한 개체를 세로로 고정한 상태에서 개체를 가운데에 배치하고 여백을 재설정합니다.
- 가운데 도킹. 선택한 개체를 가로로 고정한 상태에서 개체를 가운데에 배치하고 여백을 재설정합니다.
- 왼쪽 및 오른쪽 도킹. 선택한 개체를 컨테이너에서 가로로 연장합니다.
- 상단 및 하단 도킹. 선택한 개체를 컨테이너에서 세로로 연장합니다.
dock
의견을 작성 부탁드립니다.