FTP 서버 구성
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에서 FTP(파일 전송 프로토콜) 서버를 활성화할 수 있습니다.런타임 스크립트
FTPServerLogic
은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
내에서 FTP 서버를 활성화합니다. 스크립트는 템플릿 라이브러리
의 Scripts
범주에 있습니다.
중요:
내보낸 OPC UA 메서드
StartFtpServer
및 StopFtpServer
만 사용하여 서버를 시작 및 중지해야 합니다.필수 패키지
다음과 같은 필수 NuGet 패키지의 안정적인 버전을 설치해야 합니다.
필수 매개 변수
FTP 서버를 사용하려면 다음 매개 변수를 구성해야 합니다.
매개 변수 | 설명 | 구성 |
---|---|---|
IPAddress | 서버에 할당된 IP 주소. | 기본값은 127.0.0.1 로 설정됩니다. |
Port | FTP 서버에 할당된 포트. | 기본값은 21 입니다. |
FilesystemRoot | FTP 서버는 로컬 파일 시스템의 일부만 클라이언트에 노출합니다. | OptixPanel 에서는 다음 중 하나만 설정할 수 있습니다.
|
MinimumPASVPort | 파일 목록 및 파일 전송을 관리하기 위한 최소 포트 번호. | 이 값은 기본값인 1024 보다 커야 합니다. |
MaximumPASVPort | 파일 목록 및 파일 전송을 관리하기 위한 최대 포트 번호. | 이 값은 MinimumPASVPort 보다 커야 합니다. MaximumPASVPort 의 기본값은 1100 입니다. |
Username/Password | FTP 서버 로그인 자격 증명 | |
ServerCertificateFile | 표준 X509v3을 따르고 확장자가 .der인 서버 공용 인증서 파일입니다. | FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 디렉터리에서 찾을 수 있습니다. 지정된 경우 개인 키도 지정해야 합니다. 지정하지 않으면 런타임 시 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs 디렉터리에 자동으로 생성됩니다. |
ServerPrivateKeyFile | ASCII Base64 인코딩을 사용하고 확장자가 .pem인 서버 개인 키 파일입니다. | FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 디렉터리에서 찾을 수 있습니다. 지정하면 인증서도 지정해야 합니다. 지정하지 않으면 런타임 시 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs 디렉터리에 자동으로 생성됩니다. |
UseFtps | - FTP 또는 FTPS 중에서 사용할 프로토콜을 결정합니다. | FTP 서버는 StartFtpServer/StopFtpServer 메서드를 통해 시작/중지됩니다. |
FTP
server
nuget
의견을 작성 부탁드립니다.