스테이션 연결 상태 위젯 추가
스테이션 연결 상태 위젯을 추가하여 컨트롤러 연결 상태를 모니터링합니다.
필수 구성 요소
- 스테이션 연결 상태 위젯을 추가하려면
- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 라이브러리에서Station Connection Status를 검색합니다.
- 구성 요소아래의스테이션 연결 상태를MainWindow (type)또는프로젝트 보기의 다른 UI 컨테이너로 끌어옵니다.
- 속성에서스테이션과 모니터링할 통신 드라이버간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
런타임 시 위젯에는 다음과 같은 LED 상태 표시기가 표시됩니다.
- 녹색 LED. 컨트롤러에 연결되었습니다.
- 빨간색 LED. 컨트롤러와의 연결이 끊어졌습니다.
station connection status
station connection status widget
connection
monitor
의견을 작성 부탁드립니다.