사이드 메뉴에 애니메이션 적용

  1. 사이드 메뉴 모양을 선택하고
    속성
    에서
    Add
    을(를) 선택하고
    변수
    를 선택합니다.
  2. 새 변수의 이름을
    SideMenuActive
    로 바꿉니다.
  3. 변수 데이터 유형을 부울로 변경합니다.
  4. 버튼을 선택하고
    이벤트
    에서
    MouseClick 이벤트
    옆에서:
    1. Add
      를 선택합니다.
    2. 명령
      변수 명령
      설정/해제
      을 선택합니다.
    3. 선택
      을 선택합니다.
  5. 이벤트
    에서
    VariableToModify
    옆에 있는
    동적 링크 추가
    을(를) 선택합니다.
  6. UI
    MainWindow (type)
    SideMenu
    SideMenuActive
    를 선택합니다.
  7. 사이드 메뉴를 선택하고
    왼쪽 여백
    옆에 있는
    속성
    에서
    동적 링크 추가
    을(를) 선택합니다.
  8. 탭의
    왼쪽 여백
    옆에서:
    1. Add
      를 선택합니다.
    2. 조건부 컨버터
      를 선택합니다.
    3. 거짓 값
      -140
      으로 설정합니다
    4. 조건 동적 링크
      옆에서
      동적 링크 추가
      을(를) 선택합니다.
    5. UI
      MainWindow (type)
      SideMenu
      SideMenuActive
      를 선택합니다.
    6. 확인
      을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal