사용자 만들기

시계 레이블을 UI에 표시할지 아니면 숨길지 제어하는 사용자 지정 속성을 사용하여 사용자 유형을 만듭니다.
  1. 사용자 만들기:
    1. 프로젝트 보기
      에서
      보안
      을 확장합니다.
    2. 사용자
      를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      사용자
      를 선택합니다.
    3. 사용자 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      UserPersistentSettings
      를 입력합니다.
    4. 속성
      상단에 있는
      Add
      를 선택한 다음
      변수
      를 선택합니다.
    5. 변수 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      ShowClock
      를 입력합니다.
    6. 변수 옆에 있는
      Int32
      를 선택하고
      Boolean
      을 선택합니다.
  2. 사용자 유형 만들기:
    1. 유형 보기
      에서
      보안
      을 두 번 클릭한 다음
      사용자
      를 두 번 클릭합니다.
    2. 프로젝트 보기
      창에서
      UserPersistentSettings
      유형 보기
      로 끌어옵니다.
  3. 새 사용자 유형에 대한 폴더 만들기:
    1. 사용자
      를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      폴더
      를 선택합니다.
    2. 폴더 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      UsersPersistentSettings
      를 입력합니다.
  4. 영구 설정이 있는 사용자 추가:
    1. 프로젝트 보기
      에서
      UserPersistentSettings
      위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      Bob
      을 입력합니다.
    2. Bob
      UsersPersistentSettings
      로 끌어옵니다.
    3. 속성
      에서
      암호
      test
      로 설정합니다.
    4. UsersPersistentSettings
      폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      모두
      보안
      사용자
      UserPersistentSettings
      를 선택합니다.
    5. 속성
      창에서
      암호
      test
      로 설정합니다.
    6. 사용자 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      Jane
      를 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal