시계를 표시하거나 숨기는 확인란 만들기

사용자별 변수와 동적으로 연결되어 시계를 표시하거나 숨기는 확인란을 만듭니다.
  1. 확인란 만들기:
    1. 프로젝트 보기
      에서
      MainWindow (type)
      를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      기본 컨트롤
      확인란
      을 선택합니다.
    2. 확인란 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      ShowClockCheckBox
      를 입력합니다.
  2. 확인란 구성:
    1. 속성
      에서
      활성
      별칭
      {세션}
      세션
      User (Pointer)
      User (Pointed)
      UserPersistentSettings
      ShowClock
      간에 동적 링크를 만듭니다.
      동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
    2. 텍스트
      Show clock
      으로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal