데이터베이스 만들기

쿼리를 시작하기 전에 데이터 저장소에 테이블을 추가해야 합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    데이터 저장소
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    내장형 데이터베이스
    또는
    ODBC 데이터베이스
    를 선택합니다.
  2. 속성
    테이블
    옆에 있는
    Add
    를 선택합니다.
  3. Int16, Int32 및 Float 데이터 유형의 테이블 열 3개를 추가합니다.
    1. 생성된 테이블 아래에서
      옆에 있는
      Add
      를 선택합니다.
    2. 열 옆에 있는
      BaseDataType
      을 선택하고
      Int16
      을 선택합니다.
    3. 옆에 있는
      Add
      를 선택합니다.
    4. 열 옆에 있는
      BaseDataType
      을 선택하고
      Int32
      를 선택합니다.
    5. 옆에 있는
      Add
      를 선택합니다.
    6. 열 옆에 있는
      BaseDataType
      을 선택하고
      Float
      를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal