연락처 양식 인터페이스 만들기
연락처 양식 인터페이스를 만들어서 NetLogic과 통합합니다.
- 프로젝트 보기에서UI를 확장합니다.
- 레이블 만들기:
- MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택하여 레이블 4개를 만듭니다.
- 각 레이블 위로 마우스를 가져가서을 선택하고 다음을 입력하여 레이블의 이름을 바꿉니다.
- ContactForm
- EmailLabel
- SubjectLabel
- BodyLabel
- ContactForm을 선택하고속성에서텍스트를Contact Form으로 설정합니다.
- EmailLabel을 선택하고속성에서텍스트를Email로 설정합니다.
- SubjectLabel을 선택하고속성에서텍스트를Subject로 설정합니다.
- BodyLabel을 선택하고속성에서텍스트를Body로 설정합니다.
- 텍스트 상자 만들기:
- MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택하여 텍스트 상자 3개를 만듭니다.
- 각 텍스트 상자 위로 마우스를 가져가서을 선택하고 다음을 입력하여 텍스트 상자의 이름을 바꿉니다.
- EmailBox
- SubjectBox
- BodyBox
- 보내기 버튼 만들기:
- MainWindow (type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 버튼 위로 마우스를 가져가서을 선택하고SendButton을 입력합니다.
- 속성에서텍스트를Send로 설정합니다.
- 이벤트 보기에서MouseClickEvent를 설정하고를 선택하고 을 선택합니다.
- 다음 사이에 동적 링크를 만듭니다.
- replyToAddress와 .
- mailSubject와 .
- mailBody와 .
동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 인터페이스 요소 정렬.

의견을 작성 부탁드립니다.