MotorPanel 인스턴스 만들기

MotorPanel 유형을 인스턴스화하고 필요한 동적 링크를 만듭니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    MainWindow (type)
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    MotorPanel
    을 두 번 선택합니다.
    MainWindow (type)
    아래에
    MotorPanel1
    MotorPanel2
    가 나타납니다.
  2. MotorPanel1
    을 선택하고
    속성
    에서
    MotorAlias
    ProjectName
    모델
    Motor1
    간에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
  3. MotorPanel2
    를 선택하고
    속성
    에서
    MotorAlias
    ProjectName
    모델
    Motor2
    간에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
MotorAlias
값에 따라
MotorExt
값이 자동으로 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal