Motor 개체 만들기
샘플 Motor 개체 데이터를 만들어 목록 상자와 게이지를 채웁니다.
- 프로젝트 보기에서모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 개체 위로 마우스를 가져가서을 선택하고Motor를 입력합니다.
- 변수를 추가하고 구성합니다.
- 속성의 상단에서를 선택하고변수를 선택하여 두 개의 변수를 추가합니다.
- 각 변수 위로 마우스를 가져가서을 선택하고 다음을 입력하여 변수 이름을 바꿉니다.
- Speed
- Acceleration
- 모델 개체를 개체 유형으로 변환합니다.
- 유형 보기에서모델을 두 번 클릭합니다.
- 프로젝트 보기에서Motor를유형 보기로 끌어옵니다.
- Motor 개체 인스턴스를 만들고 구성합니다.
- 프로젝트 보기에서모델폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 폴더 위로 마우스를 가져가서을 선택하고MotorObjects를 입력합니다.
- 프로젝트 보기에서Motor를MotorObjects폴더로 끌어옵니다.
- 유형 보기창의MotorType을프로젝트 보기창의MotorObjects폴더로 끌어와 Motor 개체 인스턴스를 만듭니다.
- Motor 인스턴스를 구성합니다.
- 프로젝트 보기에서 모터를 선택합니다.
- 속성에서Acceleration및Speed속성 값을 설정합니다.유효한 유형의 값을 입력할 수 있습니다.예를 들어, 다음을 입력합니다.속성값Acceleration1Speed11
의견을 작성 부탁드립니다.