온도계 선형 게이지 만들기

현재 온도를 나타내고 경고 영역이 있는 선형 게이지를 만듭니다.
  1. 게이지를 만들고 구성하려면:
    1. MainWindow (Type)
      를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      기본 컨트롤
      선형 게이지
      를 선택합니다.
    2. 게이지 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      ThermometerGauge
      를 입력합니다.
    3. 속성
      에서
      ProjectName
      모델
      TemperatureAlarmVariable
      간에 동적 링크를 만듭니다.
      동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
  2. 값 게이지 경고 영역을 설정하려면:
    1. 속성
      에서
      경고 영역
      옆에 있는
      Add
      를 선택합니다.
    2. 경고영역1
      에서
      색상
      #f30000
      으로 설정합니다.
    3. 시작
      75
      로 설정합니다.
    4. 100
      으로 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal