FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix Studio
는 HMI 또는 사물 인터넷(IoT) 응용 프로그램을 설계하고 컴파일하기 위한 기능 모듈 프레임워크를 갖춘 통합 개발 환경입니다.
FactoryTalk Optix Studio
에는 HMI 응용 프로그램의 그래픽 인터페이스, 기능 및 논리 작업의 모듈식 설계를 지원하는 미리 정의된 개체 라이브러리가 포함되어 있습니다. 특정 C# 언어 스크립트를 사용하여 설계 단계에서 다양한 작업을 자동화하고 프로젝트에 사용자 지정 기능을 추가할 수 있습니다.

데스크톱 및 웹 편집기

FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 빌드하고 클라이언트 시스템에 배포하는 데 사용하는 웹 및 데스크톱 개발 환경으로 사용할 수 있습니다.
FactoryTalk Hub
에는
FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
를 통해 액세스할 수 있습니다.
인터넷 연결이 중단된 경우:
  • FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
    는 5초마다 인터넷 다시 연결을 시도합니다. 이 기간 동안에는
    FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
    와 상호 작용할 수 없습니다.
    FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
    가 인터넷에 다시 연결되면 중단된 부분부터 계속할 수 있습니다.
  • FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    에 10초 후에 "
    서버에 연결할 수 없음
    " 메시지가 표시됩니다. 
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    이 인터넷에 다시 연결되면 응용 프로그램은 사용자 세션을 복원하려고 시도하고 인터페이스가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal