정보 모델

정보 모델은 프로젝트의 노드를 구성합니다. 기본 프로젝트 노드는 루트 노드입니다.
팁: 노드는 프로젝트의 모든 개체, 개체 유형, 변수, 변수 유형, 사용자 지정 데이터 유형 또는 메서드입니다.
노트: 노드 및 정보 모델에 대한 자세한 내용은 용어 사전 항목을 참조하십시오.

노드 정보 모델

노드 정보 모델은 노드의 구조와 특성을 설명하는 노드 집합을 나타냅니다.
예를 들어, Motor 개체는 Stator 개체와 Crankshaft 개체로 구성될 수 있습니다. 이러한 각 개체에는 해당 속성을 설명하는 변수가 포함될 수 있습니다.

프로젝트 정보 모델

프로젝트 정보 모델은 프로젝트의 모든 개체, 개체 유형, 변수, 변수 유형, 사용자 지정 데이터 유형 또는 메서드를 포함하는 루트 프로젝트 노드의 정보 모델입니다.
루트 노드 이름은 프로젝트의 이름입니다. 노드는 폴더로 구성될 수 있습니다.
MyProject 루트 노드 및 하위 노드
프로젝트의 구조는 시스템의 물리적 구조를 미러링할 수 있습니다.
팁: 응용 프로그램에서 모듈형 시스템을 물리적 환경에 나타나는 대로 구조화하면 프로젝트에서 이를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal