이벤트 및 메서드
이벤트는 특정 조건이 발생했음을 나타내는 런타임 메시지입니다. 이벤트는 응용 프로그램 논리를 만드는 메서드를 트리거할 수 있습니다.
메서드 트리거
개체는 다음과 같은 경우에 메서드를 트리거할 수 있습니다.
- 이벤트가 런타임에 발생하는 경우
- C# NetLogic이 메서드를 호출하는 경우
- OPC UA 클라이언트의 요청이 런타임에 발생하는 경우
- C# 메서드가 디자인 타임이나 런타임에 호출되는 경우
팁:
여러 메서드를 단일 이벤트와 연결할 수 있습니다. 이벤트가 발생하면 메서드가 이벤트에 구성된 순서대로 실행됩니다.
예제
이벤트 | 메서드 |
---|---|
버튼이 클릭됨 | PDF 보고서가 생성됨 |
변수가 설정 값을 초과함 | 경보가 트리거됨 |
OPC UA 클라이언트의 요청이 발생함 | 데이터베이스가 쿼리됨 |
의견을 작성 부탁드립니다.