네트워크 포트 구성

성공적인 통신을 위해 방화벽과 포트를 구성합니다. 사용자가 구성 가능한 포트의 기본값과
FactoryTalk Optix
가 인바운드 및 아웃바운드 연결을 위해 사용하는 포트의 전체 목록을 검토합니다.
팁: 포트 80 및 443은 OptixPanels 및 EECM(Embedded Edge Compute Module)과 같은 장치에 대해 이미 구성되어 있을 수 있습니다.

FactoryTalk Optix 모듈

  • WebPresentationEngine
    • 프로토콜: 이 포트는 구성할 수 있습니다. 프로토콜이 비어 있으면 포트에 프로토콜 구성이 반영됩니다.
      • HTTP로 설정된 경우: 80/TCP
      • HTTPS로 설정된 경우: 80/TCP
  • ApplicationUpdateServer
    • 고정 포트: 49100/TCP
  • 통신 드라이버
    • RA EtherNet/IP 드라이버
      • 포트: 44818/TCP
    • Modbus
      • 포트: 502/TCP
    • Melsec FX3U: PLC에서 TCP 포트를 구성합니다.
      • 기본 포트: 1034/TCP
    • Melsec Q: PLC에서 TCP 포트를 구성합니다.
      • 기본 포트: 1/TCP
    • Omron Ethernet/IP
      • 포트: 44818/TCP
    • Omron FINS
      • 포트: 9600/TCP
    • S7 TCP
      • 포트: 102/TCP
    • S7 TIA
      • 포트: 102/TCP
    • TwinCAT
      • 포트: 851/TCP
    • CODESYS
      • 포트: 1217/TCP
  • DataStores
    • SQL/SQL Express
      • 포트: 1433
    • MySQL
      • 포트: 3306
  • 사용자 인증
    • LDAP: 도메인 서버 주소에서 구성 가능
      • 기본 포트 39.
    • AD: 이 포트는 구성할 수 있습니다. AD가 비어 있으면 포트에 프로토콜 구성이 반영됩니다.
      • 기본 포트는 39입니다.
  • OPC UA
    • 서버: 사용자가 구성할 수 있음
      • 기본 포트: 59100/TCP
    • 클라이언트
      • 포트는 소스 서버 구성에 따라 달라집니다.
  • FTRA 서비스
    • 포트: 5000/TCP, 14273/TCP 및 5936/TCP
  • FT 허브
    • FactoryTalk Optix는 클라이언트 역할을 하고, 모든 연결에서 임의의 포트를 사용합니다.

TemplateLibrary의 외부 모듈

  • MQTT(PushAgent 및 MQTTLogic):
    서버 구성에 따라 다음 포트를 구성합니다.
    • 표준: 1883/TCP
    • 보안: 8883/TCP
  • 이메일(AlarmsWithEmailNotification):
    서버 구성에 따라 다음 포트를 구성합니다.
    • SMTP
      • 57/TCP, 25/TCP 또는 465/TCP
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal