모듈 로그 레벨 구성

기본적으로
FactoryTalk Optix Studio
출력
창에는 모든 모듈에 대한 모든 경고, 정보 및 오류 메시지가 표시됩니다. 고급 모드를 사용하면 자세한 메시지를 표시할 수 있습니다.
특정 모듈 또는 모든 모듈의 출력 창에 표시할 로그 정보의 최대 레벨을 지정합니다. 로그는
FactoryTalk Optix Studio
의 최대 정보 레벨에 관계 없이 시스템 로그에 저장됩니다. 불필요한 데이터를 저장하면 성능이 저하될 수 있습니다.
  1. FactoryTalk Optix Studio
    제목 표시줄에서
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    을 선택합니다.
  2. FactoryTalk Optix Studio 옵션
    에서
    고급 모드
    를 선택하고
    저장
    을 선택합니다.
  3. 고급 모드를 적용하기 위해
    FactoryTalk Optix Studio
    를 다시 시작합니다.
  4. FactoryTalk Optix Studio
    제목 표시줄에서
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    뒤의 드롭다운 화살표를 선택하고
    모듈 로그 레벨 구성
    을 선택합니다.
  5. 모듈 로그 레벨 구성
    기본 레벨
    에서
    출력
    창에 표시할 기본 정보 레벨을 선택합니다.
    • 오류
      . 오류 메시지입니다.
    • 경고
      . 경고 메시지입니다.
    • 정보
      . 정보 메시지입니다.
    • 세부 1
      . 문제 해결을 위한 첫 번째 레벨의 세부 메시지입니다.
    • 세부 2
      . 문제 해결을 위한 두 번째 레벨의 세부 메시지입니다.
  6. 각 모듈 뒤의 정보 레벨을 선택하고, 선택한 레벨과 지정된
    기본 레벨
    이 동일하지 않은 경우 메시지를 표시합니다.
  7. 닫기
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal