Visual Studio Code 프로젝트에 타사 라이브러리 추가
CSPROJ
프로젝트 파일을 편집하여 타사 .NET 라이브러리를 추가합니다.필수 구성 요소
Visual Studio Code를 기본 외부 코드 편집기로 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
- Visual Studio Code 프로젝트에 타사 라이브러리를 추가하려면
- 라이브러리의 .NET 어셈블리를ProjectFiles/NetSolution프로젝트 폴더에 복사합니다.
- 주 도구 모음에서.NET 솔루션 열기를 선택합니다.기본 외부 코드 편집기가 열립니다.팁: Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로Visual Studio®2022 또는Visual Studio Code를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- Visual Studio Code에서CSPROJ프로젝트 파일을 엽니다.
- 다음<Reference>요소를<ItemGroup>요소의 하위 항목으로 추가합니다.<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> </Reference>
- library
- 추가할 라이브러리입니다. 예:MyLibrary
- path
- 1의 라이브러리에 대한 경로입니다. 예:"MyLibrary.dll". 프로젝트 .NET 솔루션을 다른 장치에서 컴파일할 수 있도록 프로젝트 디렉터리에 라이브러리 경로를 포함합니다. 이렇게 하면 다른 장치에서 프로젝트에 액세스할 때마다 라이브러리가 올바르게 참조됩니다.
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>라이브러리가 기본적으로ProjectFiles/NetSolution으로 설정된 폴더와 다른 폴더에 있는 경우 그에 따라 경로를 제공합니다. 예:<Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> - CSPROJ파일을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.