Visual Studio Code를 사용하여 로컬에서 NetLogic 디버그

Visual Studio Code®
를 사용하여 디자인 타임 및 런타임 NetLogic으로 로컬 프로젝트를 디버깅합니다.
필수 구성 요소
  1. Visual Studio Code를 사용하여 NetLogic을 로컬로 디버깅하려면
  2. 주 도구 모음에서
    .NET 솔루션 열기
    를 선택합니다.
    Visual Studio Code
    가 열립니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 런타임 NetLogic을 디버깅합니다.
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 실행한 다음
      Visual Studio Code
      에서
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      을 선택합니다. FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포 항목을 참조하십시오.
    • 디자인 타임 NetLogic을 디버깅합니다.
      Visual Studio Code
      에서
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      후에 디자인 타임 NetLogic을 실행합니다. 디자인 타임에 NetLogic 실행 항목을 참조하십시오.
  4. 디버깅 프로세스를 중지하고 코드를 편집한 다음 절차 반복.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal