Visual Studio에서 NuGet 패키지 설치

NuGet 패키지 관리자를 사용하여 NuGet 패키지를 설치합니다.
필수 구성 요소
Visual Studio를 기본 외부 코드 편집기로 설정합니다. 기본 코드 편집기 설정 항목을 참조하십시오.
  1. Visual Studio에서 NuGet 패키지를 설치하려면
  2. 주 도구 모음에서
    .NET 솔루션 열기
    를 선택합니다.
    기본 외부 코드 편집기가 열립니다.
    팁: Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로
    Visual Studio®
    2022 또는
    Visual Studio Code
    를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
  3. 필요한 NuGet 패키지를 설치합니다. Visual Studio에서 NuGet 패키지 설치 및 사용 | Microsoft Docs 항목을 참조하십시오.
  4. 프로젝트를 선택하여
    CSPROJ
    파일을 엽니다.
  5. CSPROJ
    파일을 저장합니다.
  6. 프로젝트를 컴파일합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal