비동기 작업에서 메서드 호출

비동기 작업에서 매개 변수를 사용하여 메서드를 호출할 수 있습니다.

구문 예

private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal