컬렉션 사용
컬렉션에서 개체를 계산, 반복, 추가 및 제거할 수 있습니다.
컬렉션의 개체 수 계산
count
컬렉션의 속성은 컬렉션에 있는 개체 수를 표현하는 정수 변수입니다. 이 예시는 Panel1
개체의 하위 노드 수를 보여 줍니다.var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");
컬렉션에서 개체 반복
foreach
지침을 사용하여 컬렉션의 개체를 반복할 수 있습니다. 이 예시에서는 Panel1
개체의 각 하위 노드에 대한 정보 메시지를 생성합니다. 결과는 모든 하위 노드에 대한 BrowseName
의 목록입니다. 예시에서는 각 주기의 다른 하위 노드를 나타내는 임시 child
변수가 만들어집니다.var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);
OPC UA 노드 추가 또는 제거
의견을 작성 부탁드립니다.