ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
URIType
이 ProjectRelative
이고 ProjectFiles
폴더가 아닌 파일에 대한 상대 경로가 포함된 ResourceURI
유형의 C# 개체를 반환합니다.static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
인수
- path(string)
- ProjectFiles폴더와 관련된 파일의 상대 경로입니다.
반환
- ResourceURI
- 인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.
예제
다음 예제에서는 상대 경로
Text1.txt
를 포함하는 ResourceURI
유형의 C# projectRelativeResourceURI
개체를 반환하는 API를 보여 줍니다. 개체는 .NET WriteAllText
API의 인수로 사용되어 ProjectFiles
폴더 내에 Text1.txt
텍스트 파일을 만듭니다.var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
의견을 작성 부탁드립니다.