ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
파일에 대한 절대 경로가 포함된
AbsoluteFilePath
의 URIType
을 사용하여 ResourceURI
유형의 C# 개체를 반환합니다.static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
인수
- path(string)
- 파일의 절대 경로입니다.
반환
- ResourceURI
- 인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.
예제
다음 예는 상대 경로
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
를 포함하는 ResourceURI
유형의 C# applicationRelativeResourceURI
개체를 반환하는 API를 보여줍니다.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
의견을 작성 부탁드립니다.