검색
FactoryTalk Optix 도움말
동적 링크 관리
C# API를 사용하여 변수에서 동적 링크를 설정하거나 제거합니다.
API는
IUAVariable
C# 클래스에 의해 제공됩니다.
팁:
기본적으로 NetLogic에 정의된 동적 링크는 읽기 전용인 반면
FactoryTalk Optix Studio
UI를 사용하여 만든 동적 링크는 읽기 및 쓰기가 가능합니다.
C# API 참조
IUAVariable.SetDynamicLink(source, mode)
IUAVariable.SetDynamicLink(source, sourceArrayIndex, mode)
IUAVariable.ResetDynamicLink()
동적 링크
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal