RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)

오버로드에 따라, 호출되는
RemoteVariableSynchronizer
개체에서 변수 또는 변수 목록을 제거합니다.
void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);

인수

variables
(IUAVariable)
메서드가 호출되는 개체에 추가할
IUAVariable
C# 개체입니다.
variables
(RemoteVariable)
메서드가 호출되는 개체에 추가할 1차원 또는 다차원 배열의 셀을 식별하는
RemoteVariable
C# 개체입니다.
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
메서드가 호출되는 개체에 추가할
IUAVariable
목록입니다.
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
메서드가 호출되는 개체에 추가할
RemoteVariable
목록입니다.

예제

다음 예제에서
speed
변수는
variableSynchronizer
개체에서 제거됩니다.
variableSynchronizer.Remove(speed);
다음 예제에서
10
인덱스 변수는
arrayVariable
배열 내
variableSynchronizer
개체에서 제거됩니다.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
다음 예제에서
10.5
인덱스 변수는
scalarVariable
다차원 배열 내
variableSynchronizer
개체에서 제거됩니다.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal