FactoryTalk Optix Runtime 모드
응용 프로그램을 배포할 때
FactoryTalk Optix
가 실행되는 모드는 설치 시 FactoryTalk Optix
업데이트 서버가 구성되는 방식에 따라 달라집니다.FactoryTalk Optix
의 두 가지 모드는 다음과 같습니다.- 응용 프로그램 모드로 실행 중인 FactoryTalk Optix.FactoryTalk Optix가 응용 프로그램으로 실행 중인 경우 기본 프레젠테이션 엔진 및 웹 프레젠테이션 엔진을 통해 배포된 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. 이 모드는 일반적으로 장치에 로그온하거나 HMI에 액세스하는 로컬 사용자와 웹 클라이언트(웹 프레젠테이션이 추가된 경우)에서 연결하는 모든 원격 사용자가 사용합니다.
- 서비스 모드로 실행 중인 FactoryTalk Optix.이 모드에서FactoryTalk Optix는 배포된 응용 프로그램을 Windows 서비스로 실행합니다. 서비스는 런타임 장치가 시작될 때 시작되고 배포된 응용 프로그램을 자동으로 실행합니다. 이 모드에서는프로젝트 보기에 추가할 수 있는웹 프레젠테이션 엔진을 사용할 수 있습니다. 이더넷 IP 주소를 통해 런타임 장치에 액세스할 수 있는 장치의 웹 브라우저를 사용하여 응용 프로그램과 상호 작용하려면 이 모드를 사용합니다.웹 프레젠테이션 엔진이 없어도 응용 프로그램은 여전히 실행되지만 사용자 인터페이스에는 표시되지 않습니다. 이 모드는 일반적으로 응용 프로그램에 데이터 게이트웨이와 같은 사용자 인터페이스가 없는 경우에 사용됩니다.팁:기본 프레젠테이션 엔진은 서비스형FactoryTalk OptixRuntime 모드에서 지원되지 않습니다.
팁:
서비스형 Runtime 모드를 사용하는
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
은 C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService에 배포됩니다.런타임 모드를 사용하려면 런타임 장치에 FactoryTalk Optix Runtime 도구를 설치합니다.
FactoryTalk Optix 설치 가이드
를 참조하십시오. 서비스형 FactoryTalk Optix Runtime을 설치하도록 설치를 사용자 지정할 수 있습니다. 서비스형 FactoryTalk Optix Runtime을 설치하지 않으면 기본적으로 응용 프로그램으로 설치됩니다.모드
런타임 모드
의견을 작성 부탁드립니다.