사용자 인증 추가

버전 관리 솔루션에 대해
FactoryTalk Optix
사용자 ID를 인증합니다. 저장되고 커밋된 변경 사항을 원격 리포지토리에 푸시하려면 사용자 인증을 추가해야 합니다.
필수 구성 요소
온-프레미스 ID를 추가하려면:
  • 버전 관리 서버의 URL을 가져옵니다.
  • 버전 관리 서버 API에 액세스하고, 리포지토리에서 읽고, 리포지토리에 쓸 수 있는 최소 허용 액세스 토큰을 생성합니다.
  1. 사용자 인증을 추가하려면
  2. FactoryTalk Optix Studio 옵션
    를 선택합니다.
  3. 버전 관리
    를 선택합니다.
  4. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 온-프레미스 공급자. 서버 URL 및 개인 액세스 토큰을 입력한 다음,
      ID 추가
      를 선택합니다.
    • 클라우드 공급자.
      ID 추가
      를 선택하고 웹 브라우저의 지침을 따릅니다.
버전 관리 공급자 ID가
공급자 ID 로그인
아래에 나타납니다. 이제 공유 프로젝트에서 저장되고 커밋된 변경 사항을 원격 리포지토리로 푸시할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal