원격 리포지토리에 변경 사항 푸시

변경 사항을 원격 리포지토리로 푸시하여 로컬 컴퓨터가 아닌 다른 위치에 프로젝트를 백업하고 프로젝트에 대한 버전 관리를 제공합니다. 원격 리포지토리로 푸시된 변경 사항은 프로젝트에서 작업하는 다른 사용자가 사용할 수 있습니다.
푸시할 변경 사항이 있는 경우 상태 표시줄에 "로컬 변경 사항을 푸시할 수 있습니다."라는 메시지가 나타나고
원격으로 푸시
아이콘에 푸시할 커밋 수가 포함된 파란색 숫자가 표시됩니다.
중요: 변경 사항을 원격 리포지토리로 푸시할 때 프로젝트를 동기화해야 하며, 그렇지 않으면 원격 리포지토리에서 풀하여 충돌을 해결하라는 메시지가 표시됩니다. 풀할 변경 사항이 있는 경우 상태 표시줄에 "로컬 및 원격 변경 사항을 푸시 및 풀할 수 있습니다."라는 메시지가 나타나고
원격에서 풀
에 풀할 커밋 수가 포함된 파란색 숫자가 표시됩니다. 
  1. 열려 있는 프로젝트에서
    원격으로 푸시
    를 선택합니다.
    FactoryTalk Optix Studio
    사용자 ID가 없는 경우 원격 리포지토리에 변경 사항을 푸시할 수 있는 권한이 없습니다.
    원격으로 푸시
    하면 "ID가 구성되지 않았습니다."가 표시됩니다.
    공급자 ID 구성
    을 선택하고 ID를 구성하려면 옵션 설정을 참조하십시오.
  2. (선택 사항) 로컬 프로젝트에 대해 버전 관리가 활성화되어 있고 로컬 프로젝트의 변경 사항을 처음 푸시하는 경우 원격 리포지토리가 아직 프로젝트와 연결되어 있지 않으면
    원격으로 푸시
    에서 원격 리포지토리를 구성합니다.
    1. ID
      . ID를 선택합니다. 사용자
      GitLab®
      또는
      GitHub®
      ID일 수 있습니다.
    2. 소유자/그룹
      . 리포지토리의 소유자 또는 그룹을 선택합니다. 자신의 ID 또는 자신이 속한 그룹일 수 있습니다.
    3. 개인
      . 선택한 소유자 또는 그룹만 프로젝트와 연결할 수 있는 개인 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
    4. 공개
      . 다른 소유자 또는 그룹이 프로젝트와 연결할 수 있는 공개 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
    5. URL
      . 선택한 설정에 따라 리포지토리의 URL을 표시합니다.
    6. 새 리포지토리를 만들거나 비어 있는 기존 리포지토리를 사용하려면
      원격으로 푸시
      를 선택합니다.
    팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 프로젝트 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 프로젝트 및 리포지토리 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다.
변경 사항이 리포지토리에 푸시되고 상태 표시줄에 "프로젝트 동기화됨"이 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal