로컬 리포지토리에 변경 내용 커밋

프로젝트에 변경 내용을 저장하여 로컬 컴퓨터에만 변경 내용을 저장합니다. 저장된 변경 사항은 리포지토리에 백업되지 않습니다. 변경 내용이 로컬 컴퓨터의 프로젝트 폴더에 있는 로컬 리포지토리에 백업되도록 변경 내용을 커밋합니다.
  1. 저장 및 커밋
    를 선택합니다.  
  2. 버전 관리가 구성되지 않고 "커밋하기 전에 FactoryTalk Studio 옵션에서 사용자 이름과 이메일을 구성해야 합니다"라는 메시지가 나타나는 경우:
    1. FactoryTalk Optix Studio
      의 제목 표시줄에서
      FactoryTalk Optix Studio 옵션
      을 선택합니다.
    2. 버전 관리
      를 선택합니다.
    3. 버전 관리 사용자 구성
      사용자 이름
      에서 사용자 이름을 입력합니다.
      팁:
      사용자 이름
      은 프로젝트에 대한
      기록 보기
      를 열 때 커밋 옆에 표시되는 이름입니다. 기록 보기는 사용자 이름의 첫 글자로 커밋을 식별합니다.
    4. 사용자 이메일
      에 이메일 주소를 입력합니다.
    5. 저장
      을 선택합니다.
  3. 저장 및 커밋
    메시지 커밋
    에 커밋할 변경 내용에 대한 설명을 입력합니다.
  4. 확인
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal