그룹 또는 역할에 사용자 할당
대시보드 페이지에서 사용자 및 그룹을 관리하여 사용자를 그룹 및 역할에 순서대로 할당하고 권한의 계층 구조를 만듭니다.
사용자, 그룹 및 역할을 만든 다음 그룹 및 역할에 사용자를 할당합니다.
- 주 도구 모음에서를 선택한 다음대시보드 페이지 열기사용자 및 그룹 관리를 선택합니다.
- 대시보드 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 사용자에서그룹아래의 그룹 또는역할아래의 역할로 사용자를 끌어옵니다. 그룹 또는 역할을 사용자에게 끌어올 수도 있습니다. 연속 항목 또는 여러 항목을 선택하여 끌어오려면Shift또는Ctrl키를 누른 상태에서 선택합니다.
- 하나 이상의 사용자를 선택하고그룹 또는 역할에 할당을 선택하고 그룹과 역할을 선택한 다음적용을 선택합니다.
팁:가 사용자에게 이미 할당된 그룹 또는 역할 옆에 나타납니다.
프로젝트 보기에서 사용자를 그룹이나 역할로 끌어와서프로젝트 보기에서 그룹이나 역할에 사용자를 할당할 수 있습니다.
사용자가 대시보드 페이지의 그룹 아래에 나타납니다.
할당
계층
권한
의견을 작성 부탁드립니다.