사용자 또는 역할에 그룹 할당
사용자 및 역할에 그룹을 할당하여 할당된 권한을 가진 사용자 계층을 만듭니다.
- 주 도구 모음에서를 선택한 다음대시보드 페이지 열기사용자 및 그룹 관리를 선택합니다.
- 대시보드 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 그룹에서 그룹을사용자아래의 사용자로 또는역할아래의 역할로 끌어옵니다. 사용자 또는 역할을 그룹으로 끌어올 수도 있습니다. 연속 항목 또는 여러 항목을 선택하여 끌어오려면Shift또는Ctrl키를 누른 상태에서 선택합니다.
- 하나 이상의 그룹을 선택하고사용자또는 역할에 할당을 선택하고 사용자 및 역할을 선택한 다음적용을 선택합니다.
팁:기호가 그룹에 이미 할당된 사용자 또는 역할 옆에 나타납니다.
프로젝트 보기에서 그룹을 사용자 또는 역할로 끌어와서프로젝트 보기에서 사용자 또는 역할에 그룹을 할당할 수 있습니다.
그룹은 대시보드 페이지에 사용자 또는 역할에 할당된 것으로 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.