장치 변수
그래픽 개체의 속성을 미리 정의된
장치
변수에 바인딩하여 HMI 장치의 메모리 및 저장소 사용량을 표시합니다. 예를 들어 사용 가능한 메모리
변수에 바인딩하여 HMI 장치에서 사용 가능한 RAM의 양을 표시합니다. 변수에 바인딩하려면 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.동적 링크 브라우저의
장치
범주에는 HMI 장치와 관련된 변수가 표시됩니다.변수 | 유형 | 정의 | 읽기 또는 쓰기 | 재부팅 필요 |
---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | String | 컨트롤러에서 읽은 카탈로그 번호 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
CPU 주파수 | UInt32 | CPU가 실행되는 주파수(메가헤르츠) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
CPU 온도 | UInt32 | CPU 온도(섭씨) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
CPU 사용률 | UInt32 | 지난 2초 동안 사용된 CPU 처리 능력의 백분율 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
이더넷 네트워크 수 | UInt32 | 장치에서 지원하는 이더넷 네트워크 수 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
이더넷 포트 수 | UInt32 | 장치가 지원하는 물리적 이더넷 포트 수 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
펌웨어 날짜 | DateTime | 장치 펌웨어 날짜 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
펌웨어 버전 | String | 장치 펌웨어의 버전 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
하드웨어 제품 코드 | UInt32 | 장치의 하드웨어 제품 코드 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
하드웨어 제품 유형 | UInt32 | 장치의 하드웨어 제품 유형 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
하드웨어 버전 | String | 장치 하드웨어 버전 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
하드웨어 시리즈 | String | 장치 하드웨어 시리즈 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
호스트 이름 | String | 네트워크에 있는 장치의 이름 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
마지막 응용 프로그램 업데이트 시간 | DateTime | 응용 프로그램이 장치에 마지막으로 배포된 날짜 및 시간 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
마지막 부팅 시간 | DateTime | 장치가 마지막으로 부팅된 날짜 및 시간 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
OS 버전 | String | 장치 운영 체제의 버전 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
제품 이름 | String | 장치의 제품 이름 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
보호 모드 활성화됨 | Boolean | 장치에 대한 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트를 비활성화합니다. | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
시스템 관리자 버전 | String | 장치의 시스템 관리자 버전 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
켜짐 시간 합계 | UInt32 | 장치의 총 전원 켜짐 시간(시간) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
사용 가능한 메모리 | UInt32 | HMI 장치의 미사용 RAM 메모리(킬로바이트) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
전체 메모리 | UInt32 | HMI 장치의 총 RAM 메모리(킬로바이트) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
사용된 메모리 | UInt32 | HMI 장치의 사용된 RAM 메모리(킬로바이트) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
사용 가능한 저장소 | UInt32 | HMI 장치의 비휘발성 저장소(킬로바이트) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
전체 저장소 | UInt32 | HMI 장치의 총 비휘발성 저장소(킬로바이트) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
사용된 저장소 | UInt32 | HMI 장치의 사용된 비휘발성 저장소(킬로바이트) | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
장치
장치 변수
의견을 작성 부탁드립니다.