응용 프로그램 변수

그래픽 개체의 속성을 미리 정의된
응용 프로그램
변수에 바인딩하여
FTOptixApplication
을 구성합니다. 예를 들어, 시스템 또는 프로세스 상태에 따라 개체가 깜박이도록 하려면 속성의 표시 유형에 바인딩합니다. 변수에 바인딩하려면 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
동적 링크 브라우저의
응용 프로그램
범주에는
FTOptixApplication
과 관련된 변수가 표시됩니다.
응용 프로그램 변수
변수
유형
정의
읽기 또는 쓰기
재부팅 필요
빠르게 깜박임
Boolean
1초 동안 설정되고 0.5초 동안 지워지는 변수 값.
읽기 전용
재부팅 필요 없음
중간 깜박임
Boolean
2초 동안 설정되고 1초 동안 지워지는 변수 값.
읽기 전용
재부팅 필요 없음
느리게 깜박임
Boolean
3초 동안 설정되고 1.5초 동안 지워지는 변수 값.
읽기 전용
재부팅 필요 없음
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal