세션 및 폴백 로케일 구성

텍스트 언어, 형식 또는 데이터, 값에 대한 측정 시스템을 결정하는 세션 로케일을 설정합니다. 런타임 시 세션 로케일은 사용자 로케일 또는
세션 UI
개체를 기반으로 합니다.
사용자에 대한 로케일 또는
세션 UI
개체가 없는 경우 프로젝트는
로케일
속성의 첫 번째 로케일을 사용합니다. 사용자 정의 세션 로케일이 런타임 시 구성되어 있지 않거나 세션 로케일에 번역을 사용할 수 없는 경우 폴백 로케일을 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 프로젝트 노드를 선택합니다.
  2. 속성
    에서
    지역화
    를 펼친 다음,
    로케일
    에 하나 이상의 로케일을 쉼표로 구분하여 입력합니다. 예를 들어 it-IT, Fr-FR, en-US와 같이 입력합니다.
    팁:
    FactoryTalk Optix Studio
    는 각각의 새 로케일에 대해
    지역화사전
    개체의
    번역 편집기
    테이블에 열을 추가합니다.
  3. 번역 폴백 로케일
    에 추가 로케일을 쉼표로 구분하여 입력합니다(예: it-IT, Fr-FR, en-US).
팁: 런타임 시
FactoryTalk Optix
는 프로젝트에 대해 설정된
로케일
속성의 첫 번째 로케일 또는 현재 사용자에 대해 설정된 로케일을 사용합니다. 로케일 목록에 지원되지 않는 로케일이 포함되어 있거나 번역에
지역화사전
누락된 경우 프로젝트는 첫 번째 폴백 로케일을 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal