표준 시간대의 경보 보기
표준 시간대의 경보를 보려면 표준 UTC 표준 시간대의
경보 그리드
및 경보 기록 그리드
에 경보 이벤트를 표시하면 됩니다. 템플릿 라이브러리
에서 그리드 개체의 시간대를 구성합니다.- 를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 템플릿 라이브러리에서Widgets를 선택합니다.
- Widgets의경보 그리드또는경보 기록 그리드를UI폴더의 원하는 노드로 끌어옵니다.
- 템플릿 라이브러리에서닫기를 선택합니다.
- 프로젝트 보기에서 경보 그리드를 확장하고AlarmsDataGrid를 선택합니다.
- 속성에서Timestamp를 확장합니다.
- 텍스트속성에서복합 동적 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음값 재설정를 선택합니다.
- 를 선택합니다.동적 링크 변경
- 동적 링크 창에서 다음 중 하나를 구성합니다.
- 경보 그리드.별칭을 확장하고 을 선택한 다음Time변수를 선택합니다.
- 경보 기록 그리드.별칭을 확장하고 를 선택한 다음LocalTime을 선택합니다.LocalTime뒤에을 선택한 다음Time을 입력합니다.
- 선택을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.