세션 노드

{세션}
별칭은 현재 런타임 세션의
세션
노드를 가리킵니다.
FactoryTalk Optix Studio
세션
노드 내부의 노드와 동적 링크를 자동으로 만듭니다.
세션 노드에는 다음이 포함됩니다.
노드
설명
그룹
그룹을 정의하여 프로젝트에서 사용할 수 있습니다. 각 그룹에는 값이 표시됩니다.
  • 0
    . 현재 사용자가 그룹의 구성원입니다.
  • 1
    . 현재 사용자가 그룹의 구성원이 아닙니다.
MeasurementUnits
사용 가능한 수량 목록입니다. 각 수량에는 로케일 기반 속성이 있습니다.
  • 설명
    . 측정 단위에 대한 설명(예: 섭씨)입니다.
  • DisplayName
    . 측정 단위의 기호(예: °C)입니다.
  • UnitId
    . OPC UA에 따른 측정 단위 ID입니다.
로케일
세션 로케일 ID의 배열입니다. 이 노드는 사용자 인터페이스에서 지원하는 모든 로케일을 지정합니다.
사용자
사용자에 대한 속성:
  • LocaleIds
    . 사용자 로케일의 ID입니다.
    • 도메인
      . 현재 사용자의 AD 도메인입니다.
역할
역할을 정의하여 프로젝트에서 사용할 수 있습니다. 각 역할에는 값이 표시됩니다.
  • 0
    . 현재 사용자가 역할의 구성원입니다.
  • 1
    . 현재 사용자가 역할의 구성원이 아닙니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal