측정 시스템 맵 구성

프로젝트 로케일과 연결된 단위계에서 기본 엔지니어링 단위를 사용합니다. 사용자 지정 단위를 국제 단위계, 미국 관용 단위계, 제국 단위계 등의 시스템에서 매핑합니다.
팁: 세션 로케일은 표시된 데이터의 측정 시스템을 결정합니다. 예를 들어 en-US 로케일이 있는 세션은 온도를 화씨로 표시합니다.
필수 구성 요소
(선택 사항) 사용자 지정 엔지니어링 단위를 정의합니다. 엔지니어링 단위 사전 만들기 항목을 참조하십시오.
  1. 프로젝트 보기
    에서 프로젝트 루트 노드를 선택합니다.
    팁:
    프로젝트 보기
    의 상단에 있는 루트 노드는 프로젝트와 이름이 같습니다.
  2. 속성
    측정 시스템 맵
    옆에서
    Editor
    측정 시스템 편집기로 편집
    을 선택합니다.
  3. 측정 시스템 맵 행을 추가하려면
    Add
    를 선택합니다.
  4. 측정 시스템 맵 행을 편집하려면 셀 위로 마우스를 가져가서 드롭다운 화살표를 선택하고 값을 선택합니다.
    시작
    은 관심 있는 입력 수량 또는 변환할 센서의 값을 나타냅니다. 선택한 측정 단위는 다음 열의 다른 로케일에 해당하는 수량으로 변환됩니다.
    • 국제 단위계
    • 미국 관용 단위계
    • 제국 단위계
  5. (선택 사항) 측정 시스템 맵 행을 삭제하려면 측정 시스템 맵 행에서 셀을 선택하고
    삭제
    를 선택합니다.
예시: 측정 시스템 맵
시작
국제 단위계
미국 관용 단위계
제국 단위계
용적: 리터 [l]
리터 [l]
쿼트(미국) [qt (US)]
쿼트(영국) [qt (UK)]
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal