아날로그 변수 만들기
프로젝트 보기
에서 아날로그 변수를 만듭니다. 아날로그 변수에는 측정 단위와 범위가 포함됩니다.- 프로젝트 보기에서 변수를 포함할 폴더 또는 개체를 선택합니다.
- 프로젝트 보기도구 모음에서새로 추가를 선택한 다음아날로그 변수.
- (선택 사항) 변수 데이터 유형을 변경하려면속성에서 변수 이름 옆에 있는 기존 데이터 유형을 선택한 다음 다른 데이터 유형을 선택합니다.팁:필요한 옵션이 표시되지 않으면모두 표시를 선택합니다. 입력을 시작하여 찾을 항목을 선택합니다.배열을 정의하려면배열을 선택한 다음 배열 차원을 입력합니다.0을 입력하여 제한 없는 배열을 만듭니다.
- (선택 사항) 측정 단위를 설정하려면 변수 값 옆의 기존 측정 단위를 선택한 다음 다른 측정 단위를 선택합니다.팁: 아날로그 변수 값의 기본 측정 단위는<없음>이며, 이는 측정 단위가 없음을 의미합니다.
- EURange에서 다음을 완료합니다.
- 낮음 제한. 변수 값의 낮음 제한입니다.
- 높음 제한. 변수 값의 높음 제한입니다.
- 제한.참이면 변수 값을 낮음 제한 및 높음 제한으로 제한합니다.
- (선택 사항)속성에서를 선택하고표시 이름을 선택한 다음 표시 이름을 입력합니다.
- (선택 사항)속성에서를 선택하고설명을 선택한 다음 설명을 입력합니다.
아날로그
아날로그 변수
의견을 작성 부탁드립니다.