열거 편집

기존 열거 개체의 구성원을 편집합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    열거
    #
    를 두 번 클릭합니다.
    열거 편집기가 편집기에 표시됩니다.
  2. 편집기에서 열거 구성원을 관리합니다.
    • 구성원을 추가하려면
      Add
      를 선택하고 다음을 완료합니다.
      • . 열거형 구성원 값입니다. 값은 일반적으로 연속된 정수입니다.
      • 표시 이름
        . 열거 구성원의 이름입니다.
      • 설명
        . 열거 구성원에 대한 추가 정보입니다.
    • ,
      표시 이름
      또는
      설명
      을 편집하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 새 값을 입력합니다.
    • 구성원을 제거하려면 해당 행에서 셀을 선택하고
      삭제
      를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal