OPC UA 동반 사양

기본적으로
FactoryTalk Optix Studio
는 선택된
OPC UA 동반 사양
에 대해 제한된 지원을 제공합니다.

지원되는
동반 사양

기본적으로
FactoryTalk Optix Studio
에서 다음과 같은
동반 사양
을 사용할 수 있습니다.
  • DI
  • PackML
  • Machinery
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
더 많은
동반 사양
에 대한 지원을 추가하려면 프로젝트로 가져오십시오. 가져온
동반 사양
이 OPC UA 요구 사항을 준수하지 않을 경우
FactoryTalk Optix Studio
에 경고가 표시됩니다.
유형 보기
에는
동반 사양
폴더에서 사용 가능한
동반 사양
노드가 포함되어 있습니다.

제한 사항

제한
설명
선택적 개체 인스턴스 선언이 생성되지 않음
예를 들어,
WSMachineType
Weihenstephan
사양의 개체입니다. 여기에는 생성되지 않은 선택적 개체 인스턴스 선언(
Counters
)이 포함되어 있습니다.
EU 변수는 다른 상위 항목에서 공유할 때 중복됨
공급업체가 엔지니어링 단위 변수를 선언하고 여러 노드에서 참조하면 엔지니어링 단위를 참조하는 각 노드에 대해 엔지니어링 단위 변수가 중복됩니다.
하나의 상위 노드만 표시됨
집계 참조 또는 참조 구성 또는 상속된 참조가 있는 둘 이상의 노드에서 참조되는 노드가 있는 정보 모델을 가져오는 경우 하나의 노드만 가져옵니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal