MQTT 구독자 추가

정의된 주제에 대해 MQTT 브로커에서 메시지를 구독하도록 MQTT 구독자를 구성합니다. 클라이언트가 특정 주제를 구독하면 클라이언트는 브로커가 해당 주제에 대해 전달하는 모든 메시지를 수신합니다.
팁: 구독자는
FactoryTalk®Optix
지원되는 형식을 사용하는 다른 클라이언트 및 다른 클라이언트로부터 변수를 수신할 수 있습니다.
  1. 프로젝트 보기에서
    MQTT
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    를 선택한 다음
    MQTT 구독자
    를 선택합니다.
  2. 에서
    구독
    Subscription1
    로 이동하여 다음 속성을 구성합니다.
    폴더
    이 폴더 노드에는 구독자가 브로커에서 읽은 값을 복사할 변수가 포함되어 있습니다.
    주제
    구독할 브로커의 단일 주제입니다. 주제는 필수입니다.
    QoS
    MQTT QoS(서비스 품질),. 특정 메시지에 대한 전달 보장(0, 1, 2)을 정의합니다.
    0 - 최대 한 번(메시지가 손실될 수 있음).
    1 - 최소 한 번(메시지 전달을 보장하지만 메시지가 중복될 수 있음).
    2 - 정확히 한 번(메시지가 중복 없이 정확히 한 번 배달되도록 보장함).
프로젝트 보기
MQTT
폴더에 구성된
MQTT 구독자
개체가 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal