클라이언트 인증서로 TLS 구성

중요: 클라이언트와 서버는 클라이언트 및 서버 인증서에 대해 동일한 인증 기관(CA)을 사용해야 합니다.
다음이 필요합니다.
  • 장치에 OpenSSL이 설치되어 있어야 합니다.
  1. 명령 프롬프트에서
    openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
    을 입력하여 클라이언트 키를 만듭니다.
  2. openssl req -new -out client.csr -key client.key
    키를 사용하여 클라이언트 인증서 요청을 만듭니다.
  3. CA 키를 사용하여 2단계의 클라이언트 인증서 요청에 서명합니다.
    openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal