MQTT
FactoryTalk®Optix™
는 MQTT 버전 5.0을 준수하며 클라이언트는 게시자/구독자 기능을 지원합니다.다음 구성 요소를 사용하여 응용 프로그램 논리를 개발합니다.
- MQTT 브로커
- MQTT 클라이언트
- MQTT 게시자
- MQTT 구독자
인증서 및 키를 관리합니다. 클라이언트 인증서 없이 TLS 구성 항목을 참조하십시오.
페이로드 구조
숫자 태그 2개와 문자열 태그 1개가 있는 폴더의
FactoryTalk Optix
MQTT 페이로드 구조:{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
mqtt
의견을 작성 부탁드립니다.