이벤트 로거 추가

테이블에 저장된 값을 표시하도록 이벤트 로거를 구성합니다.
필수 구성 요소
이벤트 로거에 대한 데이터베이스를 만듭니다. ODBC 데이터베이스 만들기 또는 내장형 데이터베이스 만들기 항목을 참조하십시오.
  1. 이벤트 로거를 추가하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서
    로거
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    이벤트 로거
    를 선택합니다.
  3. 현지화된 문자열의 번역을 데이터베이스1에 저장하려면
    로케일
    에 로케일 ID를 입력합니다.
    예를 들어,
    en-US
    를 입력합니다.
  4. 이벤트 구성을 추가하고 관심 있는 이벤트를 기록하려면:
    1. 속성
      에서
      이벤트 구성
      옆에 있는
      Add
      를 선택합니다.
    2. 이벤트구성
      #
      에서
      이벤트 소스
      를 설정합니다.
      소스
      이벤트 소스
      하위 트리 감시
      모든 프로젝트 개체:
      (값 없음)
      노드/개체 및 모든 하위 개체:
      동적 링크(상위 노드/개체)
      특정 프로젝트 개체:
      동적 링크(특정 개체)
      거짓
    3. 이벤트 유형
      에서 관심 있는 이벤트 유형을 선택합니다.
      팁: 감사 이벤트 유형에 대한 전용 이벤트 로거를 만드는 것이 좋습니다.
    4. 편집기에서 기록할 변수를 선택하고
      적용
      을 선택합니다.
      중요:
      기록할 변수를 선택하면
      기록할 이벤트 필드
      아래에 동적 링크가 자동으로 설정됩니다. 동적 링크는 자동으로 선택된 해당 이벤트 인수를 가리킵니다. 이벤트 인수가 관심 있는 데이터를 나타내지 않는 경우
      동적 링크
      대화 상자에서 다른 속성을 선택합니다.
      동적 링크 또는 컨버터(예: 문자열 포맷터)를 사용하여 여러 이벤트 인수를 결합할 수 있습니다.
    5. 사용자와 응용 프로그램과의 상호 작용으로 생성된 이벤트만 기록하려면
      비대화형 세션 제외
      으로 설정합니다.
  5. 데이터베이스
    에서 선택한 속성을 저장할 데이터베이스를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal