데이터 로거 추가
데이터베이스에 변수 값을 기록하도록 데이터 로거를 구성합니다.
- 도구 모음에서를 선택합니다.대시보드 페이지 열기
- 편집기에서데이터 로거 구성을 선택합니다.
- 새 데이터 로거를 선택합니다.
- (선택 사항)이름에 데이터 로거의 이름을 입력합니다.
- 샘플링 모드에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 없음. Log 메서드를 호출하여 변수를 샘플링합니다.
- 모니터링되는 모든 변수를 샘플링하려면정기적을 선택하고샘플링 기간에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 간격을 시간 단위(밀리초 정밀도)로 설정합니다.
- 이전 샘플링에서 변경된 값으로 모니터링되는 모든 변수를 샘플링하려면값 변경을 선택하고폴링 시간에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 간격을 시간 단위(밀리초 정밀도)로 설정합니다.
팁:샘플링 시간이값 변경으로 설정된 데이터 로거를 사용하고폴링 시간을 구성하면 태그가 지정된 속도로 모니터링됩니다. 두 판독값 사이에 값이 변경되면 새 레코드가 데이터베이스에 추가됩니다.데이터 로거에 의해 폴링된 태그 중 하나가 사용자 인터페이스 등의 다른 컨트롤에서도 사용되는 경우,폴링 시간은 PresentationEngine의 동적 변수 폴링 시간 속성에 따라 달라집니다. 폴링 시간이 여러 개인 경우 가장 빠른 폴링 시간이 사용됩니다. - 다음을 선택합니다.'데이터 로거라는 메시지가 나타납니다.name이 성공적으로 만들어졌습니다.'
- 다음을 선택합니다.
- 로거에 대한 데이터베이스가 없으면 데이터베이스를 만듭니다.팁: 기존 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고복제를 선택할 수도 있습니다. 데이터베이스 복제는 기존 데이터베이스를 기반으로 데이터베이스를 만들려는 경우에 유용합니다.
- 새 데이터베이스를 선택하고 다음을 작성합니다.
- 이름. 데이터베이스의 이름입니다.
- 유형.내장형또는ODBC 연결입니다.
- 다음을 선택합니다.
- 데이터베이스 속성을 설정합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 로거 데이터를 저장할 데이터베이스를 선택하고다음을 선택합니다.
- 기록할 변수를 선택하고다음을 선택합니다.팁: 검색 필드를 사용하여 변수를 찾을 수 있습니다.
- 끝내기를 선택합니다.
데이터 로거
의견을 작성 부탁드립니다.