FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 실행되는 장치 구성
장치 설정 위젯을 사용하여 장치를 구성하고 장치에 대한 제품 및 진단 정보를 확인합니다.
- 장치에서 장치 설정 위젯으로 화면을 엽니다.시작 페이지에서OptixPanel템플릿을 사용하여 프로젝트를 만든 경우설정을 선택한 다음장치를 선택합니다.
- 구성을 선택하여 다음 사항을 지정합니다.
- 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트 비활성화. 업데이트를 비활성화하려면 선택하고 원격 장치에 대한 업데이트를 허용하려면 선택 취소합니다. 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트를 비활성화한 후 장치를 재부팅하려면재부팅을 선택해야 합니다.
- 장치 이름. 장치의 이름을 변경합니다. 장치 이름을 변경한 후 장치를 재부팅하려면재부팅을 선택해야 합니다.
- 응용 프로그램 이름. 원격 장치에 배포된FactoryTalk Remote Access의 이름입니다.응용 프로그램 이름은 읽기 전용입니다.
- 장치에 대한 읽기 전용 정보를 보려면제품 정보를 선택합니다.
- 제품 이름. 장치의 이름입니다.
- 카탈로그#. 장치의 카탈로그 번호입니다.
- OptixPanel 펌웨어. 장치에 설치된 펌웨어의 버전 번호입니다.
- 운영 체제. 설치된 운영 체제의 버전 번호입니다.
- 시스템 관리자. 설치된 시스템 관리자의 버전 번호입니다.
- FT Optix Studio. 장치에서 실행되는 응용 프로그램을 만드는 데 사용된FactoryTalk Optix Studio버전입니다.
- 장치에 대한 읽기 전용 정보를 보려면진단을 선택합니다.
- CPU 사용률. 장치의 CPU 사용률입니다.
- CPU 온도. 장치의 온도입니다.
- 사용자 메모리. 사용되는 RAM의 양입니다.
- 사용 가능한 메모리. 사용 가능한 RAM의 양입니다.
- 마지막 재부팅. 장치가 마지막으로 재부팅된 날짜 및 시간입니다.
- 사용된 저장소. 사용되는 디스크 메모리의 양입니다.
- 사용 가능한 저장소. 사용 가능한 디스크 메모리의 양입니다.
- 마지막 배포.FactoryTalk Remote Access가 장치에 마지막으로 배포된 날짜 및 시간입니다.
- 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트를 비활성화하거나 장치 이름을 변경하는 경우재부팅을 선택하여 장치를 재부팅하고 변경 사항을 커밋해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.